This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:CAN't 识别 USB3.0高速数据

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200943/tps25810-can-t-recognize-usb3-0-high-speed-data

器件型号:TPS25810

大家好、

我的客户使用 EVM 板将 CC、AUX 和 VBUS GND 连接到他们的主板、  

将 Type-A 转 Type-C 连接器连接到 SSD、但它仅能识别 USB2.0。

但在移除 TPS25810 EVM 后、SSD 可以识别 USB 高速信号。

我们如何对此进行调试? 在 EVM 板上是否需要更改任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行深入研究、并在 3月3日的 EOB 星期五回复您。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    得到了,当你有空时请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您能否分享您的方框图和设置图片以便更好地帮助我对此进行调试?

    另外、当您测试 EVM 时、哪个 LED 会在 EVM 上输出"高电平"?

    此致、

    Aya