This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:连接 PD 时。 PD 未通电。 如何调试该问题?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201430/tps23881-when-connect-a-pd-there-is-no-power-provided-to-the-pd-how-do-i-debug-this-issue

器件型号:TPS23881

亲爱的支持者

当我将 PD 连接到 POE 开关时、使用的是 TPS23881、但却没有为 PD 供电。

如何调试该问题? 或者如何找到导致该问题的原因?

检查 发现寄存器? 或任何其他方法?

Br

明豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    您是否已将 MCU 连接到 PSE? 如果是、它是否已在其上刷入 SRAM?  

    此致、  

    纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate

    SRAM 已刷写。 有些 PD 设置可以正常上电、有些则不能。

    因此、问题应该是某个 PD 是否无法上电、如何调试该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    我知道、在这种情况下、我可以检查0x12寄存器以查看您处于何种工作模式。 如果您处于半自动模式、则端口不会自动开启。 接下来、您可以检查 PGC 和 PEC 的0x00寄存器、以查看电源正常和电源使能状态是否出现。  

    此致、

    纳特