This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792如何设置 VSYSMIN 电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201907/bq25792-bq25792-how-to-set-vsysmin-voltage

器件型号:BQ25792

您好  

在采用 BQ25792、 3节电池配置的客户设计中、电池电压为11.4V。

改变 VSYSMIN (REG0x00[5:0])寄存器的值、VSYS 电压始终为11.4V。

读取 VSYSMIN (REG0x00[5:0]) 1A 的值、写入1E、并在大约10秒内返回1A。

如果 REG09_REG09_RESET Termination_Control 寄存器的值设置为25、它将自动恢复到05。

如何将系统电压设置为稳定在12V? 芯片是否具有此功能? 可以调整 VSYS 吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    V (SYS)= SYSMIN 电压或电池电压的最大值。  换言之、当电池充电至 SYSMIN 以上时、SYS 会跟随电池上升至 BATREG。

    此致、

    杰夫