This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:UCC2894D 的初始测试

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199627/ucc2894-initial-testing-of-ucc2894d

器件型号:UCC2894

大家好、

我已经开始在我的应用中测试 UCC2894D。 连接以下电路以验证操作  

 

测试步骤

当 VDD 电源从12V 增加到12.7V (初始)时、Vref 电压为5.21V

使用外部电源施加1.55V 的 VFB

 使用外部电源时、VIN 为55V  

观察结果:

1.在引脚8 (I、E.、Rslope)处、我们可以看到一些波形  

2.引脚12和13 (OUT 和 AUX)无输出

如果需要进行任何修改、请提供建议以测试 IC。

谢谢

乌马马赫斯瓦拉劳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 查看以下几点:

    1.  Vref 大约为5V;

    2. OV 和 UV 阈值处于正常范围内

    3. CS 引脚电压为低电平;

    4. SS 引脚电压正常

    5. FB 电压较高

    请参阅提供更多信息的 D/S。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你的答复。  

    意见如下:

    1.  Vref 大约为5V;

    生成的 Vref = 5.1V  (引脚编号4)

    2. OV 和 UV 阈值处于正常范围内

     已生成 LineUV= 1.31V  (引脚编号15)

    生成 LineOV = 0.95V  (引脚编号16)

    3. CS 引脚电压为低电平;

    CS 引脚处为0V

    4. SS 引脚电压正常

    该电压为低值、 在 SS/SD 引脚(引脚编号10)上获得0.95V 电压

    5. FB 电压较高

    使用外部电源施加2.2V。  

    根据数据表、SS 引脚电压为1.25V 至4.5V、但生成的电压低于1.25V。 如果需要进行任何修改、请提供建议。  

    谢谢!

    乌马马赫斯瓦拉劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SS 引脚电压需要高于1.25V。 您测试了多少个器件?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我测试了三个器件、我观察到了相同的情况、相应的波形如下所示

    Vref 和 SS 信号

    请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 SS 引脚有问题。 它试图斜升、但无法达到足够高的速度。  OV/OV UV 电压看上去正常。 我不知道为什么 SS 斜降。

    您是否可以尝试增大 RTON? RTON 为 SS 充电电流产生电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供宝贵意见。 我已将 VDD 电容增加到220uF、现在、SS 引脚充电到5V、OUT 引脚电阻是可以的、并且可以随 VFB 改变占空比。

    谢谢!

    乌马马赫斯瓦拉劳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您解决了问题。 感谢您的更新。