This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:bq27542-G1 "错误代码= 1"对 GPCRB 文件进行编程时

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200887/bq27542-g1-bq27542-g1-error-code-1-when-program-gpcrb-file

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBEV2400BQSTUDIO

您好  

客户对 GPCRB 文件进行编程、导入时出现错误、屏幕如下所示:

他们尝试更新最新的化学物质 ID、但仍然存在错误。

他们关闭扫描、然后 按 EV2400上的重置按钮、并尝试、仍然有错误。

如何解决该问题?

随函附上了 GPCRB 报告。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    除了尝试上传 GPCRB 文件之外、他们没有任何其他通信错误?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    通信正常。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    错误代码指示 EV2300/EV2400出现问题。 屏幕截图显示了 EV2300。 您是否同时尝试过使用 EV2300和 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400和 EV2300已经过测试、结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用最新的 bqStudio、并重试以查看其是否可解决问题。 另请确保将 EV2400 FW 升级到 v0.32