This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961EVM:原理图的 TVS

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201842/tps25961evm-the-tvs-of-the-schematic-diagram

器件型号:TPS25961EVM

您好!

 原理图中 TVS 和肖特基二极管的功能是什么?
如果输入电压为3.3V、如何选择 TVS? 谢谢。

...

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    它们用于瞬态保护。 请参阅有关瞬态保护的数据表部分。 对于3.3V、您可以选择 TVS 将 VBR > 3.3V、最大钳位电压低于21V。

    此致

    G·库纳尔