请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51430 您好!
我的客户评论说在以下条件下使用 LMR51430。
-输入电压=10V~30V、VOUT =9V、输出电流=2A
它们使用以下公式计算了最坏情况温度的预期 Tj。

TA = 85℃、RθJA = 107.8℃ /瓦、 功率= 9V*2A = 18W
在这种情况下、无法使用该器件、因为它超出了允许的 Tj 规格。
1. 上面的 Tj 计算是正确的吗? 此器件允许的9V@2A 最高环境温度是多少?
2. 您能否为客户的 VIN、VOUT 和 IOUT 推荐一款可在较高环境温度下使用的 DC/DC 转换器产品?
谢谢你。
JH