This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488Q 提供 P2P 选项

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200699/lm3488q-q1-p2p-options-with-lm3488q

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478LM3488

TI 是否具有相同封装的此器件的任何 P2P 选项? 除了非自动变体的当然 lol

请注意的 pic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用2e2论坛。
    LM3478与 LM3488非常相似、具有相同的引脚排列。

    这些器件之间存在一些细微差异:

    1. LM3488的时钟可以外部同步、LM3478的时钟不能外部同步。
    2. LM3488的电压基准容差比 LM3478的电压基准容差更严格
    3、LM3488的关断电流和工作电流较低

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢使用2e2论坛。

    而设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不小心给弄丢了。"
    一个示例是 e2e 论坛。

    谢谢通知。

    此致、
    尼克拉斯