This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:用于 bq27220EVM-744的 EV2400

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220EVM-744, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200570/ev2400-ev2400-for-bq27220evm-744

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ27220EVM-744、、 BQSTUDIO

您好!

我们已购买了 EV2400、并想将其用作 bq27220EVM-744的接口板(基于 "sluubf5.pdf"中的图1)。 但是 、未按预期检测到 EV2400。 我们 在 Windows 10 (通过3台 PC)和 Windows 8.1中进行了检查。 根据"用于 Windows 10的 EV2400的软件"这一主题、 在 Windows (10)中 、EV2400无需驱动程序   、而在"sluubf5.pdf"中、我看到了"对于 EV2400、驱动程序应与软件安装一同安装"的声明。 我还看到"EV2400:EV2400无法与 Windows 10配合使用"这一主题不能帮助解决问题。 此外、我安装了"EV2400Firmware Updater v0.32"、并将固件更新为最新版本。 此更新没有帮助。   问题似乎是由 EV2400 硬件引起的、但我们要确保 在退回 EV2400 模块之前是否与 EV2400软件有关。 您能否告诉我、您是否有任何想法、以便在可能的情况下解决该问题? 提前感谢您。

此致、

Reza Ghaderi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    是否检测到该器件? 您能否分享您与 EV2400进行的通信的任何屏幕截图? 如果固件更新成功、听起来好像检测到了它。 您能否说明一下、当您将 EV2400连接到 EVM 并尝试引导意外出现的 BQStudio 时会发生什么情况?

    EV2400上的全部3个指示灯是否都熄灭?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在 Windows 10中、我通过设备管理器看到  EV2400模块在人机接口器件下被检测为 "符合 HID 标准的供应商定义器件"和"USB 输入器件"、而"EV2400"的名称在任何位置都不可见。 三个指示灯均亮起。 我已经随附了器件管理器屏幕截图和我在 bqStudio 中看到的内容(根据  sluubf5.pdf"中的图1连接器件 并重新启动 bqStudio 后)。

    此致、

    Reza


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    您的 EV2400看起来没有问题、监测计未与 EV2400通信、因此监测计 EVM 有问题。 请确保按照用户指南中的所有步骤操作,否则可能无法正确通电。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。 显然、此问题是由我们的(空)电池引起的。 连接 直流电源后、问题得到解决。 因此、EV2400 软件/硬件不是问题的原因、但 EV2400检测的形式可能会 让我们得出这样的结论。

    此致、

    Reza Ghaderi