This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流限制电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201795/lm5069-voltage-for-current-limit

器件型号:LM5069

大家好!

我当前使用 LM5069作为限流器、VCL 的典型值为55mV。 最小值为48.5mV、最大值为61.5mV。 阈值电压的误差几乎为23%。

VCL 温度的该值是否与 VCL 温度值相关?

我将使用此来自0 -40°C 的 IC 是否有任何图表显示此温度区域的误差?

谢谢!

帕纳吉奥蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Panagiotis:

    欢迎使用 E2E

    大多数差异都来自工艺差异、这是导致工厂变革的原因。

    正如您在下面看到的、随着温度的变化、

    此致、

    勒凯什