This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3253:对 LM3253的质询

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3253, LM3253EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200404/lm3253-inquiries-about-lm3253

器件型号:LM3253

您好!

我的客户对 LM3253有一些疑问。

1.他们发现 LM3253的数据表包含下面的启动顺序和条件

   如果 EN 与 VIN 分组并同时运行、IC 是否无法识别 EN 并无法运行?

2.您能否提供 LM3253EVM 的光绘文件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    数据表建议在 VIN < 2.7V 时通过 EN 禁用器件。 这是因为没有为 VIN 实施 UVLO 检测电路。 如果没有这样做的话、甚至有可能输出调节至一个错误的电压。

    我已经随附了 LM3243EVM 的光绘文件。 它与 LM3253EVM 相同。

    e2e.ti.com/.../SV600725C_5F00_Gerber.zip

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户对症状有进一步的疑问。

    1.器件输出电压是否为0V、是否可以作为您上述"如果不这样做、输出电压会调节到错误电压"的症状之一?

    2、当他们重现症状时,在低温下(-10度)出现误差的概率比室温下(+25度)高,而且由于输入电源(+3.3V)上升时间长而出现的概率更高。
    我们请您对这两个变量(温度和功率上升时间)与出错概率之间的关系发表意见。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    这是一款继承自美国国家时报的很旧的设备。 我们对此的数据非常有限。 我没有找到任何适用于 EN 和 VIN 连接在一起的情况的信息、因为这不是建议的操作方法。 如果 VIN 和 EN 同时连接在一起、我认为可能会产生包括0V 在内的错误输出电压。 这可能是由于在启用转换器时、错误地从内部 EEPROM 存储器以低 VIN 读取器件设置。 如果该器件在 VIN>2.7时启用、则应正确读取 EEPROM。 此错误与较慢的 VIN 上升时间相关、因为 EEPROM 读取需要特定的时间、并且 VIN 斜升越慢、发生此读取时 VIN 低于所需电平的几率就越大。  

    此致、

    瓦伦