This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:电路参考设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201532/tps2597-circuit-reference-design

器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件: LM5145

尊敬的:

,到需要热插拔、系统电源输入为24V-55V。如果客户需要使用电子保险丝 TPS2597将其放在 LM5145的正面、以实现热插拔保护。

查看 TPS2597评估板电路、输出引脚具有220uf 电解电容器。

该电解电容器的功能是什么以及是否可以去除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    可以取下盖子。 在器件启动期间充当负载。  TPS2597的一个工作最大输入电压为23V。 对于超过24V 的工作电压、您需要查看40V 电子保险丝产品系列。

    www.ti.com/.../products.html

    此致

    G·库纳尔