This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:新型 PCN

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201215/tps54531-new-pcn

器件型号:TPS54531

您好!

对于 TPS54531DDAR、新的 PCN、增加了 TI 墨西哥作为附加组件。

是否 有任何标记更改、或者如何在 PCN 之前或 PCN 之后进行定义?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    卸载设备没有标记更改、您可以检查批次代码以跟踪源。

    请问 FMX 设备有什么问题?

    BRS、

    YZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    "FMX 器件"是什么意思?

    我的客户仍然担心它只能通过批次代码进行检查。

    他们反馈在卷带表上找不到批次代码信息。

    它是否有任何信息可在 PCN 之前或卷带表上的 PCN 之后进行查看?

    他们在 购买 TPS54531时需要检查相关信息。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    FMX 是位于 墨西哥的新工厂、该工厂将为未来项目提供所有 TI DDA/D 封装、并且大部分发布的器件已卸载或正在运送到 FMX。

    请注意,卸载项目将具有与前一个相同的规格,并且还传递资格项目。  

    我没有得到这方面的明确关切,这又是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一条评论,

    在站点卸载时、保持不变。