This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:热快照

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199975/tps631010-thermal-snapshots

器件型号:TPS631010

大家好、

 我们是否 具有 TPS631010的热快照? 我相信我看到了一些包含此信息的 EVBM 用户手册。  测试条件如下。 谢谢你。

负载电流为2.0A。 输入电压为3.4V。 VOUT 为3.65V。

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将在下星期一与您分享这些快照、

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于 TPS631010的最大输出电流仅为1.5A。  我用 Iout=1.5A Vin=3.4V Vout=3.65V 来捕获热液快照  。

    该 EVM 采用两层结构、因此热性能不太好。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的支持、这很有帮助。

    此致、

    迈克