This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:MSP432 LaunchPad

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201315/boost-lp5569evm-msp432-launchpad

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YLP5569

大家好、

我的客户正在评估此器件、EVM 需要 MSP-EXP432P401R Launchpad、但目前尚未提供、我们可以改用 MSP-EXP432E401Y 吗?

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    抱歉、但  MSP-EXP432E401Y 对驱动 EVM 无效。

    考虑到这种情况、我可以为他们提供简要指导来点亮 EVM。

    LP5569不是一个复杂的器件、因此只需 几个 I2C 命令 即可使用。

    请告诉我该指导是否可供客户接受。

    谢谢!

    伊韦斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    如果他们可以使用自己的 MCU 进行控制、请尝试以下寄存器配置:  

      寄存器[0x00]= 0x40 // CONFIG

      寄存器[0x22]= 0xAF // LED0 Current Default @ 17.5mA

      寄存器[0x2F]= 0x59 //已启用内部32kHz

      寄存器[0x33]= 0x02 //余量默认值@ 250mV

      寄存器[0x3C]= 0x80

      寄存器[0x3D]= 0x02

      寄存器[0x80]= 0x04 // PWM 配置

      REG [0x16]= 0xFF // LED0 100%占空比

    谢谢!