This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:电路参考

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201509/lm5013-circuit-reference

器件型号:LM5013

尊敬的:

如图所示、LM5013评估板原理图显示、在输入端口有一个33uf 电容。  

在 LM5013数据表中、典型电路如下图所示。 输入端口只有两个2.2uf 电容

那么、 这个33uF 电容器的功能是什么?它是否可以移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您发送编修。  33uF 是电解电容器、用于帮助抑制 L3和 C8//C9之间的谐振。 数据表示例原理图只是核心直流/直流级  、不包含输入 EMI 滤波电感器、因此无需电解电容器。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好