请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013 尊敬的:
如图所示、LM5013评估板原理图显示、在输入端口有一个33uf 电容。

在 LM5013数据表中、典型电路如下图所示。 输入端口只有两个2.2uf 电容

那么、 这个33uF 电容器的功能是什么?它是否可以移除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.