This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:启动时触发过流故障。

Guru**** 2532080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201378/tps536c7-over-current-fault-trigger-at-startup

器件型号:TPS536C7

尊敬的团队:
我们面临着与 TPS 启动时的过流故障有关的一些问题。
我们的设置:

  • TPS536C7B1
  • 12V 输入
  • 使用的相位:
    • APWM1
    • APWM2
    • APWM3
    • APWM4
  • 仅使用1个通道(CHA)
  • OCF 设置为10A
  • OCF/相位设置为26A
  • 使用的功率级:TDA21490AUMA1

我们通过 FPGA 使用定制 PMBus 驱动程序来控制 TPS。

上电序列如下所示:

  1. 驱动高 AVR_EN
  2. 向 VOUT_COMMAND (21h)发送写入命令、以设置特定电压。


下面是一些测量:

CH1:ACSP4
CH2:VIN_CSNIN (输入12V)
CH3:输出电压

通道4:Vref

VOUT_COMMAND (21h)设置为1.1V。
此故障会在轻负载(~ 1A)下触发、但也没有任何负载。

如果我们按照 Iout 的公式((ACSP4–VREF)/0.005)、第二个峰值达到98.6A、这就证明了 OCF。

我们想知道为什么会发生这种情况以及如何防止这种情况。

这不是每次都发生、很难重现、但我们已经看到它每启动100次(大约)就发生1次。

启动成功后:

此处的峰值为53.6A、尽管没有电荷、但不会发生 OCF。

我们尝试使用 MFR_PROTECTION_CONFIG (BBh)寄存器、方法是允许更多的相位 OCL 周期计数器、但没有成功。

感谢你的帮助。

此致、

埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请提供您的项目文件和 sch、以便我们为您提供更好的支持

    此致

    颐和