This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:TPS5402DR:组件选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5402, TPS54202, TPS54302, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201477/tps5402-tps5402dr-component-selection

器件型号:TPS5402
主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS54302TPS62933

大家好!  

我尝试将这款直流/直流转换器用作降压转换器、将24V 的输入电压转换为5V 的输出。  

然而、数据表似乎缺少很多组件选择的关键信息、其中包括 Rfb1和 Rfb2。  

是否有其他资源提供有关此芯片的这些(和其他)组件选择的附加信息?  

此外、这个组件是否有任何 SPICE 模型?

期待您的回复。  

此致、  

康斯坦丁诺斯·科蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kotsis:

    我可以看看为什么  选择 TPS5402吗? 因为这是一个非常旧的器件、是非同步降压。 我们有更新的解决方案建议.

    TPS54202/H:28V2A、SOT236pkg

    TPS54302/8:28V3A,SOT236pkg

    TPS62933:30V 2A、SOT583PKG

    您能帮助我了解您对该应用程序的需求吗?所以我可以在这里提出一个合适的解决方案。