This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37:TINA 库

Guru**** 2508265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198084/tps37-tina-library

器件型号:TPS37

我想构建 TPS37B3060E3DYY 的 TINA 库。

我下载了 TPS37x_PSPICE_TRAS、并尝试将其放入 TINA 的"新宏向导"中。

但它在下面有一些误差

未定义的子电路:COMPHYS_BASICE_GEN。 (C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\exampled\***\TSPICE。 库)

您能提供一些解决方案来解决此错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seura:

    我会研究这个问题、暂时您可以使用 TI 的 pSPICE 进行仿真吗?

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gim:

    请尝试将下面的网表添加到。 lib 文件、然后再转换到 TINA。

    。 SUBCKT COMPHYS_BASIC _通用 INP INM HYS 输出参数:VDD = 1 VSS = 0 VTHRESH=0.5    

    EIN INP1 INM1 INP INM 1

    EHYS INP1 INP2值{IF (V (1)>{VTHRESH}、-V (HYS)、0)}

    EOUT 输出0值{if (V(INP2)>V(INM1)、{VDD}、{VSS})}

    R1输出1 1

    C1 1 0 5n

    RINP1 INP1 0 1K

    。 结束 COMPHYS_BASIC _根

    杰西