This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:TPS54623RHLR

Guru**** 2504125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201443/tps54623-tps54623rhlr

器件型号:TPS54623

尊敬的德州团队:

来自康明斯的问候!

 

我们正在使用 TPS54623RHLR 属于我们的直流/直流降压转换器项目之一(12V 输入和5V 输出)。

请检查原理图和.lib (我在仿真中使用的文件)的附件:

 

我正在 ANSYS 工具中对同一电路执行仿真、其中我为所有组件使用了实际的仿真模型(.lib 或其他仿真文件)。

我注意到的是、预期输出应该为5V、但在仿真中我只获得了1V.e2e.ti.com/.../TPS54623_5F00_TRANS.lib

 

您可以就随附的.lib 文件提供帮助吗?

我是使用最新或正确的.lib 文件吗? TPS54623RHLR ?,如果不是,请提供更新的一个!

 

此外、如果您需要我们提供有关这方面的更多数据、请联系我。