This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:需要帮助以解决原理图设计 Excel 中的错误。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201441/tps546b24a-need-help-in-resolving-the-error-in-the-schematic-design-excel

器件型号:TPS546B24A

您好!

我正在使用 Excel 工作表进行设计计算、但诸如 Vunder/over 参数等一些参数显示错误、我无法找出这些错误来解决。

e2e.ti.com/.../TPS546B24A_5F00_VCCO_5F00_1.1V_5F00_15A.xlsxI已附加了 Excel 电子表格。 您能否查看、请在解决此问题时告诉我您的建议。

此外、如果您有任何用户指南或视频/演示文稿、其中详细介绍了此工具、请分享该链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:  

    感谢您使用电子表格。

    我们正在寻找一个视频/指南来帮助用户了解如何使用电子表格。  

    关于您的问题、我看到有人通过发送给 FAE 的电子邮件向您提问、  郭嘉宏。  

    但为了快速回答您的问题、 这 是 瞬态事件期间相对于目标的估计输出电压偏差。 根据您在输入部分中设置的要求、您不符合要求。 我想您将其设置为30mV、您可以得到10次。 第一步是确保在给定您在行12中输入的15A 瞬态的情况下、要求是正确的。 如果这是正确且现实的、则需要选择正确的调优和补偿以尝试满足该要求。   

    我要关闭这个、我们工作到 s  通过电子邮件与 Jiahong 联系。  

    谢谢  

    Tahar