This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593EVM:能##39;无法使用 GUI 连接至 EVM

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200189/tps6593evm-can-t-connect-to-evm-using-gui

器件型号:TPS6593EVM

我收到的是 Gerold/Brenda 提供的 TPS6593x EVM。  我已安装 GUI、但无法连接到 EVM。  我收到一条消息"已连接到 AEVM 控制器、但无法连接到 TPS6593x..."

为什么 EVM 上的纸质标签显示 TPS9693xEVM?  这是正确的电路板吗?

我已经按照《TPS6594x-Q1评估模块用户指南》SLVUBT0A 介绍了所有跳线设置、这些设置看起来是正确的。

我需要向亚马逊提供一个多月前的测试数据。  我真的需要一些帮助来为这个 EVM 加电。

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试访问哪个 I2C 地址? 您是否已尝试将其设置为0x28或0x2C? 默认情况下、GUI 尝试与0x48通信、必须针对不同的 I2C 器件地址进行手动配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我更改为0x28、能够进行连接。

    我将所有降压和 LDO 输出设置为我需要的值并启用它们。  LDO 全部加电、但 BUCK 不加电。  有什么建议吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在任何相关的故障/中断? 读取所有中断的寄存器0x5A 至0x6C。

    您在何处为 PMIC 供电? J6 VSYS 接头或 USB-C 端口?

    -迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 J6提供5V 电压。

    当我点击"Read All Registers"时、我收到一条 I2C 读取错误消息。  此消息还会在连接到硬件后快速启动。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我很高兴我们能够完成这一离线工作。 如果您将来有问题、请确认您具有干净的输入电压斜升、并读取中断寄存器以找出导致问题的电源轨。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Mike。

    FAE 具有.json 文件、因此我应该全部进行了设置。