This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:超级电容器充电器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200935/lm25011-supercapacitor-charger

器件型号:LM25011

您好!

我接管了 Alen Barisic (我正在与他合作解决这个问题)的职位与其他信息。  

LM25011正在对超级电容器充电、以达到目标 Vout。 几分钟后、它不再进行调节、也无法强制重启、也无法关闭电源。

可以触发重启的唯一条件是超级电容器上的电压放电降至3V 以下。 在这种情况下、VSS 变为低电平、电路可以通过关闭/开启电源来重新触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    让我把这个问题在下个月交给 E2E 的负责工程师。 但为了回应 Alen 的上一个主题、是否存在输入电压在充电后低于超级电容器输出电压的情况?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    感谢您的答复。 是的、可能存在超级电容器已部分充电的情况、我希望将电荷刷新至充满电的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    在这种情况下、我认为可能会发生的情况是、 预充电器件无法足够下拉 SW 节点、使自举电容器保持充电状态来保持开关行为。 您可以尝试减小反馈电阻、使1mA 负载处于标称 Vout、从而保持更高的最小开关频率、并允许不断刷新自举电容器。  

    此致、

    理查德