This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:AIN 至 APWM 传播延迟

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201560/ucc21710-q1-ain-to-apwm-propagation-delay

器件型号:UCC21710-Q1

当 APWM 引脚上生成相关占空比时、AIN 上电压变化的传播延迟为多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下 应用手册中、图3提供了 AIN 至 APWM 的测量阶跃响应。  没有测量标记、但估算 AIN 变化与 APWM 变化之间的阶跃响应为~57usec 是正确的吗?
    [已将上面的值从4usec 更正为57usec]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、下面的应用手册中使用的 RC 滤波器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    如数据表行条目所示、AIN 引脚 BW 为10K、因此其典型值为100us。

    在应用手册中、您可以看到在 AIN 引脚电压转换后、稳态电压达到~100us 左右。

    我们不知道测试中使用的确切滤波器值、但根据 APWM [400kHz]的频率、建议 计划大幅降低截止频率。 在我们的 EVM 中、我们建议使用  20K Ω[R]和~1nF [C]。

    希望它有所帮助、

    谢谢

    萨西