请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21710-Q1 当 APWM 引脚上生成相关占空比时、AIN 上电压变化的传播延迟为多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当 APWM 引脚上生成相关占空比时、AIN 上电压变化的传播延迟为多少?
尊敬的 Brandon:
如数据表行条目所示、AIN 引脚 BW 为10K、因此其典型值为100us。
在应用手册中、您可以看到在 AIN 引脚电压转换后、稳态电压达到~100us 左右。

我们不知道测试中使用的确切滤波器值、但根据 APWM [400kHz]的频率、建议 计划大幅降低截止频率。 在我们的 EVM 中、我们建议使用 20K Ω[R]和~1nF [C]。
希望它有所帮助、
谢谢
萨西