This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:来自 USB Vbus 输入的 TPS7A20

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201125/tps7a20-tps7a20-input-from-usb-vbus-in

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: OPA2810

AFAIK、大多数 LDO 在 Vi > Vdrop + Vo 时运行良好、

有些 LDO 可以工作、Vi <= Vdrop + Vo

我想采用 TPS7A2050作为系统稳压器、其中 TPA7A20的 Vin 为 USB 的 Vbus (5V)

我的负载约为200mA~250mA。

作为标题、可以使用 Vbus 直接馈送 TPS7A20的 Vin 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS7A2050的输入端输入 Vbus 可以正常工作(请参阅下面的第7.3.3节)。 不过、它是否在您的应用中有效取决于您的输出电压容差是多少。 典型的 USB Vbus 电压范围可以是4.75V 到5.5V (对于某些 OTG 应用、它可以低至4.4V)。 查看电气规格表中的压降电压规格时、会发现输出介于2.5V 和5.5V 之间时的最大压降电压为145mV。 如果您的应用在~4.6V (4.75V - 150mV)的输出电压下无法工作、则我不建议使用此解决方案。 为什么您想使用 LDO 将5V 输入转换为5V 输出、而不仅仅是将 Vbus 电源直接发送到负载、这是有原因的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意 Eric 所说的。 如果您希望获得 TPS7A20的保护功能(例如电流限制、热关断等)、这很好;所有 LDO 都可用作电源开关、这与您在持续压降条件下所做的基本工作相同。 这时、出现了一个问题:为什么不仅仅使用负载开关?  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好@Eric Smith &@Nick Butts

    我的设计概要如下图所示:

    由于 OPA2810的最小 VS 电源轨为4.75V、因此我应该选择 TPS7A2050、而不是 TPS7A2045。

    我想用 USB 为上述电路供电。

    我还发现 TPS7A20数据表提到:

    5V-USB-IN 和5V LDO 输出可能进入压降操作、PSRR 将降级。

    好! 可能我会放弃使用 USB。

    我会发现其他 PSU 可以提供>5.2V 的电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可能需要使用降压/升压转换器、以确保可以在 Vbus 范围内调节到5V。  

    此致、

    尼克