This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:可在封装上施加的最大力

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480, TPS542A52, LMK5C33216, LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195530/lm61480-maximum-force-that-can-be-applied-on-the-package

器件型号:LM61480
主题中讨论的其他器件: TPS542A52LMK5C33216LMX8410L

您好!

请告知在以下 IC 封装上施加的最大力、因为热仿真显示添加 TIM 材料将有助于散发这些 IC 的热量:

  • LM61480
  • TPS542A52
  • LMK5C33216
  • LMX8410L

谢谢!

伊兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan:

    我来向团队核实一下 LM61480。  

    由于我不介绍其他器件、我建议您为每个 GPN 设置单独的线程、以便相应的工程师及时解决您的问题。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan:

    只是为了结束我的工作、我从团队那里获得了更多的反馈。 以下是对 LM61480的注释

    • HotRod 封装旨在通过 PCB 实现富有竞争力的功率耗散和散热。 对于该器件来说、情况也是如此。
    • 该器件没有评估 TIM /散热器或对顶部表面施加的最大力。
    • 没有针对这些封装的限值和故障模式的系统研究、但是通过使用测试期间所施加的力、我们知道这些封装能够抵抗20-25N 的力。  如果客户希望应用的数据超过此范围、我们没有任何数据来确认这些封装可以达到多高。

    此致、

    吉米