This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:选择建议

Guru**** 2550460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200711/lm5145-selection-recommendation

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5143LM5069

尊敬的:

我们 客户的主电源使用 LM5145、但电路板上的空间有限、因此我们想查找封装更小的元件。 输入支持24V 至55V、输出为12V 16.5A。

 我们可以推荐哪种型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 TI 电源管理参数搜索、可以发现 LM5145目前是最小巧的 IC 控制器、非常适合客户应用。

    但是、如果他们客户有其他也使用控制器的输出轨、也许他们可以考虑 LM5143、这是一款采用6mm x 6mm IC 封装的65V 双输出同步降压直流/直流控制器。  

    下面是 LM5143含有开关频率调制器

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户的应用是电动自行车。

    电池组的输入电压为24V 到55V、但支持热插拔。 我们推荐 LM5069、但 PCB 面积有限、您是否推荐采用更小封装的热插拔控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    请为 LM5069热插拔控制器创建另一个 E2E 主题、合适的工程师会在24小时内回复。  

    该主题适用于直流/直流电源、该电源可以是 LM5143或 LM5145。  

    输入电源保护端可以是电子保险丝或热插拔控制器、以客户感兴趣的为准。  

    有关电动自行车方框图的更多详情、可参见此登录页面: https://www.ti.com/solution/electric-bike?variantid=18246&subsystemid=30507

    此致、

    吉米