This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:bq51050B (bq5105xB)充电阶段未启动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198119/bq51050b-bq51050b-bq5105xb-charging-phase-not-start

器件型号:BQ51050B

您好!

我对 bq51050B 的参考设计有问题。

充电线圈为 WR444025-17M6-G - 16.7µH

原理图如下所示:

充电器被检测到、整流为3、7V 后、持续几秒、之后下降为一些脉冲、如封闭波形所示。 我试图对通信位流进行解码、但找不到合理的标头定义。

你有什么想法吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    尝试将 AD 引脚接地  

    引脚可能会悬空并设置导线充电和禁用无线充电 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    谢谢你。 I AD 引脚接地、但没有变化。 接收器将启动、但在几秒钟(可能是2秒钟)后、它再次下降到 Ping。 下面的波形来自接收器整流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    保持 AD 引脚接地。

    这可以是 End Power Transfer 命令、需要检查以下几点:

    1.) 您正在 使用什么电池仿真器?

    2.) 您能否使用显示位模式的 Comm 1或2引脚的示波器捕获。

    3.) 是否将10k 电阻器连接到 TS/CTRL 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据包具有信号强度 (0x01)、这正是预期的结果、RX 应在启动时发送第一个数据包。  非终端功率传输。

    之后是最后一张数据包范围图片、是正常的控制错误数据包、每250ms 发送一次。

    问题可能是通信、可以尝试将 comm1和 comm2电容器从22nf 增加到44nf 或66nf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 COMM1和 COMM2 (两种变体)上尝试了47nF 和69nF、没有区别。 我可以尝试另一个发送器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题看起来仍然是 RX 和 TX 之间的通信问题。

    需要尝试以下操作:

    1.) 是、尝试另一个发送器

    2.) 线圈调整-- C107,108,109 与 COIL Ls 一起调整到100kHz'。  如果线圈 Ls 值为16.7uH、那么 Ls 的估计值为18uH。  这样三个电容器的值分别为141nF 或47nF。

    3.) 尝试更改线圈与线圈的距离、看看这是否也有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    1.使用另一个发射器(Zens brand)解决了问题。 我将在星期一尝试其他 baseus 设备,以确认这只是坏的设备或坏的模型。 以便更加明确。

    2.线圈调谐。 根据数据表、100kHz 时的 Ls 为16.7uH。 因此、C107.108.109现在提供150nF 的总电容以使其谐振。 总之、这是从一开始

    3.距离变化没有什么区别。

    我将向您介绍有关不同 baseus 发射器的最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法获得另一个基座单元、因此未能将标记为已解决、以确保确实发现了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发送具有良好单元的启动示波器捕获?