This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:在共源极配置中为 LM7480-Q1提供 LV124 E-10短脉冲支持

Guru**** 2546660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194849/lm7480-q1-lv124-e-10-short-pulse-support-for-lm7480-q1-in-common-source-configuration

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

您好 Praveen:

我们在具有共源极配置的定制硬件设计中使用了 LM74800-Q1、下面是原理图。您能否查看原理图、并告诉我、共源极配置是否支持 LV124 E-10短脉冲测试。

此致、

Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    在 E-10期间、当输入降至0V 时、由于有 RC 滤波器(R7和 C1038)、VS 上的电压将保持更长时间。 只要 VS 引脚上的电压大于 V (VS_PORR)、HGATE 将保持打开。 当输入电压降至0V 时、DGATE 将立即关闭、但当输入电压恢复到标称电压时、DGATE 将快速重新开启。 因此、由于 VS 引脚上元件的 RC 时间常数、是的、共源极拓扑可以支持 E-10测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的反馈。

    我们按下表所示测试 LV124 E10短路中断测试和测试用例。 我们看到在10us、100us 和1ms 步长的短中断脉冲期间 DUT 故障(意味着它不自动恢复),但它恢复并在10ms 和100ms 短脉冲持续时间内经过。  

    故障期间输入端消耗的电流为0A。 您能否回顾并提供有关电路调试的指导或反馈。 电路系统中是否缺少任何东西?

    此致、

    Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    您能否将捕获的波形与在测试过程中捕获的以下信号共享。

    • VIN、VS、VCAP、HGATE  
    • VIN、Vout、DGATE、HGATE

    同样,这些脉冲重复吗? 如果有、则每个脉冲之间的持续时间是多少。 这是为了了解 VS 引脚是否有足够的时间从 Vin 充电并保持在 VS (PORR)以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的反馈。

    同样,这些脉冲重复吗? 如果有、则每个脉冲之间的持续时间是多少。 这是为了了解 VS 引脚是否有足够的时间从 Vin 充电并保持在 VS (PORR)以上

    [Chaitanya ]:是的这些 脉冲是重复的,  

    示例:S1应为打开状态10us,关闭状态>10S,步长10us,重复步骤10

             S1应再次打开并持续100us、关闭时间>=10s、步长100us、然后重复执行10个步长

             脉冲应如上所述重复使用变化的步长、10us、100us、1ms、10ms 和100ms

     很快就会与您分享。

    • VIN、VS、VCAP、HGATE  
    • VIN、Vout、DGATE、HGATE

    关注问题

     如何  确定 RC 计时值以确保 VS 引脚保持在数据表中给出的 PORR 值以上。

    2.我也注意到在12V 到0V 的测试过程中使能引脚变为低电平,也就是说 HGATE 将关闭,我理解是正确的。

    3.另外 RC 电路是如何启用测试的,应该通过10ms 和100ms 的步长,失败在10us、100us 和1ms 的步长。

    此致、

    Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    请找到所请求的波形。

    • VIN、VS、VCAP、HGATE  
    • VIN、Vout、DGATE、HGATE

    此致、

    Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chaitanya:

    感谢您分享这些波形、在此波形中、器件能够再次上电。 请分享器件未恢复的情况对应的波形- 0us、100us 和1ms 步长