This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:热检查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191952/tps51200-thermal-check

器件型号:TPS51200

大家好、

您能否帮助检查以下规格是否存在热风险、

输入电压=1.2

VOUT=0.6V

Iout=1.5A 时

TA=61C。

由于环境温度非常高、

 您能帮 我检查一下风险吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的意思是 VLDOIN = 1.2V。 器件 Pd 中的功率损耗=(VLDOIN - VOUT)* IOUT 并且 Pd = 0.6V*1.5A = 0.9W。

    结至环境热阻为55.6C/W、结温升为55.6C/W * 0.9W = 50C。

    在环境温度为61C 时、结温为61C + 50C = 111C。 低于150°C 的热关断温度。 不存在热风险。

    如果您的问题已得到解答、请在问题解决后关闭此主题、并告知我以获得进一步的支持。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到你的声音了。 我们将关闭该主题。 如果您有其他问题、请创建新主题帖。

    此致、

    萨姆·格拉迪纳鲁