This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:关于电压

Guru**** 2512925 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190966/lp2998-about-voltage

器件型号:LP2998
主题中讨论的其他器件: TPS51200

大家好、

我要在以下配置中使用 LP2998。

AVIN、PDIN、VDDQ=3.3V、VTT=1.65V  输出

有可能吗?


此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、理论上、LP2998应该支持 AVIN、PVIN、VDDQ = 3.3V 和 VTT = 1.65V、但数据表中不保证这一点。

    TPS51200可以支持此应用、并且数据表中对此进行了保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51200:

    如需进一步支持、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到你的声音了。 我们将关闭该主题。 如果您有其他问题、请创建新主题帖。

    此致、

    萨姆·格拉迪纳鲁