This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:对于所有器件、器件阈值电压是否存储在非易失性存储器中? (另外:对于大剂量 X 射线的易感性)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199314/tps3808-for-all-devices-is-the-device-threshold-voltage-stored-in-non-volatile-memory-also-susceptibility-to-high-dose-x-rays

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: MSP430F5359BQ27510-G3

人员:

我们采用 TPS3808 传输机制。 (具体而言、  TPS3808G25DRVR )

最近、我们的一个团队将我们设计的几个样片交给了工业 CT 扫描仪中可能相当高剂量的 X 射线。  我们样本中至少有几个样本的最终结果是 TPS3808停止工作、现在始终使其 RESET_L 输出有效。

通过阅读器件数据表、可以发现"通过使用工厂 EEPROM 编程、可提供0.82V 至3.3V、4.4V 至5V 的自定义阈值电压。 最低订购量适用。 有关详细信息和供货情况、请联系制造商。" 但是在这些线之间读取时、 假定 这意味着所有 TPS3808器件均在芯片测试时进行编程、编程的值能够最好地设置其预期阈值电压。 是这样吗? 如果是、我们可以轻松地了解高剂量 X 射线如何擦除该编程。

但这就引出了一个相关的问题:我已经阅读了一些有关辐射对器件所产生影响的 TI 通用文献、但对于任何给定类型的器件、是否规定了辐射剂量?

我们将至少换出一个发生故障的 TPS3808芯片、但我们完全预期随后会发现其他芯片中闪存的其他关键位也被擦除。 例如、我们使用的 MPS430F5359芯片包含隐藏的引导程序代码、并且它们也是经出厂编程的并且我会发现它也被删除并且是不可恢复的。 另外、电路板上的复杂可编程芯片预计也会出现类似的情况。

(是的、我们已警告我们的团队不要再尝试此功能。 ;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlant,

    TPS3808不是耐辐射 器件、我们没有任何数据作为 X 射线对器件性能的影响。

    有关可用解决方案的完整列表、请参阅: TI 航天产品(修订版 I)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢该响应、但我们并不期望 TPS3808以任何方式实现耐辐射、而且我们也不惊讶 CT 扫描仪是否损坏了我们的电路板。

    我们所做的一切就是确认我们的怀疑:每个芯片(甚至是"标准、现成的电压"版本)实际上都包含经出厂编程的具有阈值电压值的存储器。

    那么:是这样吗? TPS3808器件是否全部包含并依赖于非易失性存储器?

    我的另一个问题(对我们来说不太重要)是更一般的问题、涉及了解 X 射线剂量普通有多大、 非耐辐射器件可以承受、因此我们可以了解在对成品板进行 X 射线检查时是否存在任何风险、例如、检查回流焊的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atlant,

    很抱歉、我们在此论坛上没有讨论器件的内部设计细节。  

    有关您的第二个问题、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这个链接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考:我们从 故障模块中删除了发生故障的 TPS3808电压监控器(因为我们实际上并不依赖于冷启动复位)、重新测试了模块、令人有点惊讶的是、模块上的闪存的每一位看起来都是完好无损的!

    其中包括:

    • 2个 MSP430F5359微处理器
    • 1个 BQ27510-G3电池电量监测计
    • 2个 ST 微电子 EEPROM
    • 1个 Nordic Radio 蓝牙无线电处理器

    我的意思是、 每一位 因为本质上、系统中的一切都要接受 CRC-32校验和/或 HMAC 校验。

    似乎是 仅限 CT 扫描仪损坏了 TPS3808芯片。 您可能需要和工程师一起讨论。 我特别向您推荐这一点、因为过去、我们在新电路板上遇到了 TPS3808神秘的故障、现在我们不得不怀疑用于检查焊接工艺的低水平 X 射线的辐射损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解并感谢您分享 Atlant。

    希望项目执行成功。