This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:如果 NC 引脚连接到 GND、有什么风险?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200416/tlv733p-q1-if-nc-pin-connected-to-gnd-what-is-the-risk

器件型号:TLV733P-Q1

大家好、

如果 NC 引脚连接到 GND、则存在什么风险? 谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:  

    实际上、在有些情况下、建议将 NC 连接到 GND 以帮助提高热性能。  

    对于 TLV733P-Q1、没有风险。 您可以将 NC 连接到 GND 来帮助提高热性能和改善 PCB 布局。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Acosta:

    感谢您的回复、如果我们通过0欧姆电阻将 NC 引脚连接到 Vout、风险是什么? 谢谢!

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:  

    NC 引脚是一个无连接引脚、它被定义为这样、这是因为它不是以电气方式连接至任何内部部件、因此、没有将这个引脚连接至其它引脚的风险(除非另外注明)。 此引脚可以保持悬空、但我们建议将其连接到 GND 以提高热性能。

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔