This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:lm43602模型在 LTSPICE 中不工作。

Guru**** 2508535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196484/lm43602-lm43602-model-not-working-in-ltspice

器件型号:LM43602
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好!

我正在尝试使用未加密瞬态模型对 LTSPICE 中的 LM43602进行仿真、但仿真非常慢、并且在停止仿真时会显示一长串错误/警告。  

您是否具有可在 LTspice 中用于仿真的 LM43602模型。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    遗憾的是、我们没有可以立即移植到 LTSPICE 中的特定模型。 您能否尝试将该模型与 TI 的 PSPICE 配合使用、看看这是否有用?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!  

    感谢您的回复。 我不太熟悉 TI 的 PSPICE、是否有一种采用推荐外设组件的设计可以轻松用于 LM43602?  

    谢谢。

    德鲁夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    对于 LM43602、PSPICE-FOR-TI 瞬态模型的设计中已经包含外设组件。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Richard、我没有看到过这个。 我在 PSIE for TI 中创建了一个新原理图并运行仿真。 但看起来我的应用中的输出电压9)在200us 内达到3.3V、即使内部 SS 为4.1ms。 我不确定我的错了什么、您能建议我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    您能否首先检查模型是否正常工作? 然后我将更改反馈电阻器以查看模型的性能如何变化。 另外、如果您有一个波形、请分享。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    是的、看起来模型正在工作、我可以在仿真结果中看到3.3V 输出、但它在大约0.2ms 的时间内上升到3.3V、在这个时间内软启动时间被选择为10ms。 这是我从仿真获得的输出。 绿色迹线表示稳压器的输出。 我很好奇、我是否必须更改任何设置才能使其在启动时正常工作。 谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    不是想让这个人挂着。 这可能是模型本身的限制、但我可以看一下是否可以生成9V 输出。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不尝试生成9V 输出。 我的目的是生成3.3V 输出、工作正常。 我的问题是软启动时序、在仿真中、即使我已选择 SS 电容器将软启动时间设置为大约10ms、输出也会以几分之一秒的时间上升到3.3V。 我想知道它的行为为什么是这样的、是否有任何设置可以模拟启动条件?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    我懂了。  您可能看到这一点是因为在模型内部设置了软启动时间。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!