This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:输入电压范围交流值和效率与 BQ25620间的关系

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200759/bq25601-input-voltage-range-ac-value-and-efficiency-vs-bq25620

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25620

大家好、

当我将 BQ25620推广给我的客户时、他们提出了两个问题。

我们能否提供 BQ25601和 BQ25620输入电压范围的绝对交流值? 当输入端有脉冲时、输入电压可能会超过输入电压的绝对直流值。 因此他们想知道输入电压的最大交流值、尤其是对于1和10秒。

2.我们可以看到,BQ25620会出现3.5A 的输出电流。 因此、他们想知道 BQ25601是否有任何以3.5A 运行的效率数据。 他们希望比较 BQ25601和 BQ25620在5V/1~3.5A 和9V/1~3.5A 条件下的效率。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    请在下方查看您的问题答案。  

    1) 1)我们不提供任何超出 BQ25601和 BQ25620绝对直流输入电压22V 和26V 的输入电压规格。 在 VBUS 较高时观察到的电压、该电压表明绝对最大额定值、即使经过一小段时间、也可能会对器件造成永久损坏。  

    2) BQ25601的最大充电电流为3A、因此在3.5A 时没有效率数据。 我建议您的客户在3A 及以下比较这两款器件的充电效率。 充电效率图分别可在 BQ25620数据表的第18页和 BQ25601数据表的第12页找到。

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    对于第二个答案、我知道当电流超过3A 时、没有测试数据。 您能否提供5V/3.5A 和9V/3.5A 的一些仿真数据?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    BQ25601不能在超过3A 的充电电流下工作、因此没有有关超出数据表中所列最大规格的充电电流的测试或仿真数据。  

    此致、

    加勒特