主题中讨论的其他器件:BQ25620、
大家好、
当我将 BQ25620推广给我的客户时、他们提出了两个问题。
我们能否提供 BQ25601和 BQ25620输入电压范围的绝对交流值? 当输入端有脉冲时、输入电压可能会超过输入电压的绝对直流值。 因此他们想知道输入电压的最大交流值、尤其是对于1和10秒。
2.我们可以看到,BQ25620会出现3.5A 的输出电流。 因此、他们想知道 BQ25601是否有任何以3.5A 运行的效率数据。 他们希望比较 BQ25601和 BQ25620在5V/1~3.5A 和9V/1~3.5A 条件下的效率。
此致、
彼得