This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如果电芯温度不准确、将发生什么情况?

Guru**** 2591990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQ40Z50, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197553/bq28z610-r1-if-cell-temp-is-not-accurate-what-will-happen

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、BQ28Z610 BQ27220

您好!

如果 TS1引脚上的 NTC 是 SMD 元件、而不是轴向引线 NTC、我们将 BQ28Z610-R1与2S1P 电池组配合使用。 电池温度不能准确。 某些时候可能为10~20 摄氏度。 仿真结果将会发生什么情况? 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    如果温度不正确、那么算法仍将根据读取的温度计算剩余容量。 根据化学成分、误差可能很大。 在低温条件下、这将导致剩余电量过多报告、而在高温条件下、剩余电量将被报告不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何  薪酬 策略设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    如果您知道正确的温度、则有些其他产品、例如 bq40z50、允许将温度写入测量仪表、但我在 bq28z610中没有看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们是否可以 添加一些可以   在 bq28z610中将温度写入测量仪表的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    bq28z610似乎不支持外部温度输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他一些产品(如 bq40z50)允许将温度写入测量仪表

    哪个寄存器或数据闪存允许 将温度写入电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    抱歉混淆不清、我仅选中、该功能在 bq40z50上不可用。 它仅在某些单节电池电量监测计上可用。

    多节电池电量监测计通常支持和使用多个温度传感器、因此单个寄存器写入不足以设置温度。

    您可以将 SMD 传感器放置在与电池接触的 PCB 一侧以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仅适用于某些单节电池测量仪表。

    尊敬的 Shirish:

    哪个单节电池电量计和哪个寄存器可用于 外部温度输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27220

    TEMPERATURE ():0x06和0x07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50等其他产品允许将温度写入测量仪表

    哪个寄存器或数据闪存允许 将温度写入电量监测计?

    [/报价]

    我找到 ManufacturerAccess () 0x3008 WriteTemp、它可以将温度写入 bq40z50中的电量监测计、是吗?