This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:缺少3.3V 特性表

Guru**** 2509945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200096/lm2937-3-3v-characteristic-table-missing

器件型号:LM2937

您好、TI 团队、

特定 LDO 的所有不同元件。

此器件的数据表没有3.3V 特性表。  您能告诉我从哪里可以买到这些产品吗?

LM2937IMP-3.3/NOPB

谢谢、此致

克兰蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kranthi:

    遗憾的是、对于该输出条件下的此器件、我们没有完整的 EC 表、但这里有一些数据。 您可以利用6sigma 值外推该特定器件的以下测试的最小和最大条件下的数据。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    感谢您提供数据