This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:10K 下拉电阻的 MODE 引脚异常行为。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201149/tps61022-mode-pin-strange-behaviour-with-10k-pull-down

器件型号:TPS61022

大家好!

最近、我们使用 TPS61022作为2V/1A 的升压转换器。

我们遇到了+5V 输出出现的奇怪行为、例如非常大的输出噪声和不良的负载调节。

我们已使用10K 电阻器下拉 MODE 引脚:  

在某些测试中、我们将10K 电阻器替换为0r 电阻器。 突然间,所有的奇怪的行为似乎都消失了。 虽然我们的问题看起来已经解决、但我们想知道根本原因。

是否有一些内部上拉电阻可通过外部10K 电阻器创建分压器、使 MODE 引脚处于连续状态?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leddel:

    我们没有用于 TPS61022的上拉电阻器。

    有10K 欧姆电阻器时、您是否测量 MODE 引脚的波形? 这里的噪声电流可能很大、该电阻器会导致 MODE 引脚出现一定的电压尖峰。

    此致、

    内森