This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:VIN 和放大器;GND 反向连接

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200402/bq21080-vin-gnd-reverse-conection

器件型号:BQ21080

大家好、

BQ21080是否支持 VIN&GND 反向连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    遗憾的是、我们当前的产品系列中没有此功能。 您想分享我们备货的 EE 和客户信息是什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您的回复!

    一个问题是、如果 VIN 和 GND 反向、芯片是否会损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    在这种情况下、器件将损坏。 您还可以参阅数据表中的绝对最大额定值表。 IN 引脚上的最小电压为-0.3V。  您想分享我们备货的 EE 和客户信息是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    明白了!

    EE 为 ECG 环、客户为 Shanghai MEGAHEALTH。 TAM 大约为100kU/y、SOP 时间为2023Q3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey。  客户是否在寻找具有集成反极性保护功能的充电器? 这是必需功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    是的、如果客户错误了 VIN 和 GND、他们需要此功能来保护产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoey、通常客户可以使用外部电路来执行此操作。 Megahealth 是否可通过 BQ21080使用外部反极性保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    您是否推荐了任何外部保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    下面是客户用于电池反极性保护的示例。 我建议在输入中使用相同的概念。

    下面是我们关于该主题的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf?ts = 1677640371213&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F