This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:是否可以使用输入电压为24V、输出电压为300V、输出电流为0.1A

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488, PMP10077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200761/lm3478-is-it-possible-to-use-vin-24v-vout-300v-iout-0-1a

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3488PMP10077

尊敬的专家:

我的客户正在考虑在升压应用中使用24V 输入电压、300V 输出电压和0.1A 输出电流。

目前,他们在 BOOST 中使用 LT3757,他们喜欢不断使用 BOOST。

LM3478和 LM3488可以100%工作。

这些是否可以使用此条件?

您能否提供参考设计?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    LM3478和 LM3488由于100%的最大占空比而确实可以实现较高的升压额定值、
    但是、我找不到任何300V/30W 输出的参考设计。

    我在数据表中看到对这些规格没有限制、但电感器可能会变得非常大。

    PMP10077设计展示了具有200V/2W 输出的升压转换器、但功率要求远小于其他产品。
    https://www.ti.com/tool/PMP10077

    客户是否需要升压拓扑?还是也可以使用反激式拓扑?

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    我知道 LM3478和 LM3488可以用于24Vin 和300Vout 升压。

    我将与客户分享这个和 PMP10077。

    目前、客户希望持续使用升压拓扑、因为这已用于现有设计。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市