This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:电流要求

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197271/tps61220-current-requiremen

器件型号:TPS61220

您好、专家!

我是代表客户发布此帖子。 以下是查询的全部详情。

我正在使用升压转换器 TPS61220、并且负载电流要求为100mA
在数据表中规定它可以访问100mA、但当我尝试在 webench 设计中使用我要求的电压电平进行设计时、 从图中可以看出、最大值仅为15mA 我的输入电压电平为3.3V、输出电压为5V、那么它可以为该电流工作还是应该为另一个元件工作?

我画了一个原理图、如果它在给定评级下有效、则需要确认:

VIN = 2.5V 至3.5V (标称值3.3V)

输出电流= 100mA

VOUT=5V

我已随附了 JPG 格式的示意图。

 

提前感谢您的支持。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    很抱歉回复太晚了。

    TPS61220可支持2.5V 至5V/V/ 100mA 条件。 Webench 设计工具的设置也许有一些错误。 谢谢。

    此致、

    内森