This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905 UV 级别与数据表不同

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200741/bq77905-bq77905-uv-level-is-different-from-the-data-sheet

器件型号:BQ77905

我在设计中使用了 BQ7790508。  我发现欠压电平为2.5V、不像数据表所声称的2.0V。   

但过压电平正确为3.9V。   

我对几个单元进行了测试、但它们都有相同的问题。   

我遵循了 TI 参考设计。   这可能是 TI 制造的问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    UV 阈值应为数据表中指定的2.0V。 您是否在所有器件上都看到过这种情况? 您能否分享您的 IC 图片和原理图、以便我们进行审阅?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上我们的原理图和 IC 图片。

     e2e.ti.com/.../110_2D00_0890_2D00_98_2D00_01-Rev-B_2800_VENDOR_29005F00_20230131.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我检查了此器件的批号、看起来它应该能正常工作、UV 阈值应为2.0V。

    您是否在您的所有器件中都遇到过此问题? 您还能分享您的测试程序吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以450R 串联电阻器对电池电压进行仿真。   向 IC 施加电压并检查 IC 是否处于正常无故障状态。   缓慢降低电压、直到 IC 进入 FAULT 状态。   记录跳闸电压。   

    每个电路板上有4个 IC。  我们测试了三块板,# 1 UV 2.55V/Recover 3.05, # 2 2.52/3.01,#3 2.55/3.27V,  所有三块板都有非常好的 OV 电平在3.9V。   

    UV 级别和恢复级别可能也不是非常一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

    当 IC 引脚执行此测试时、您是否直接测量了引脚上的电压?  

    这是很奇怪的。 是否所有故障零部件都具有相同的标记? 您是否发现过任何具有正确值的 IC?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我将一个 IC 放入 BQ77905EVA 中。   UV 在2.0V 的电压下正确。   我还将 BQ77905EVA 配置为4节电池、并进行了与我的设计类似的配置。  UV 也为2.0V。   

    我也无法理解。   

    您能不能在我的设计中看到任何可能导致该问题的东西吗?  我不使用电流检测 LD、 因此所有该引脚都短接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    我发现了问题。  顶部电池输入会经过一个二极管、从而增加误差。  谢谢。