This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:超电容器组充电电路

Guru**** 2797375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201120/lm25011-ultracapacitor-bank-charging-circuit

器件型号:LM25011

您好、专家!

向 CX 寻求有关此查询的帮助:

客户正在 为12V 系统设计超电容器组。 他们需要用10分钟的时间为2.7V 3000F 电容器充电、因此需要帮助选择可帮助他们实现这一点的 IC。   LM25011器件在其应用中是否可行?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    基于您的具体要求、如果我需要在10分钟内将一个3000F 电容器充电至2.7V、则它在输出端计算出的电流达到13.5A、LM25011无法支持;Ic = 3000F*2.7V/(10m*60sec/分钟)。 我建议查看 BQ IC 系列。

    此致、

    理查德