This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:带反向输入的 AUXOFF 功能

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199898/tps25947-auxoff-function-with-reverse-input

器件型号:TPS25947

您好、专家。

您能介绍一下 TPS259470LRPW 的 AUXOFF 功能吗?

在产品说明书修订版 B、图8-16表示在输出储能元件被充电至满电压时输入电源断开的情况。
在这个图中、当 VIN 下降时、AUXOFF 引脚变为低电平。
该情况是否与"反向电流(Vout-Vin>V_REVTH)"或"输入反极性"相关?

在数据表中、表8-3和8-4表达了 /FLT 和/AUXOFF 的每个功能。
对于输入反极性和反向电流、AUXOFF 和/FLT 具有相反功能。

我认为"输入 反极性"表示接地的交流输入电压、"反向电流"表示 Vout< Vin。
我认为"反向电流"包括 输入电源断开的情况、而输出储能元件被充电至最大电压。
因此、对于图8-16的情况、我认为 AUXOFF 会保持 Hi、/FLT 变为 Lo。
表中表示的函数与图8-16相冲突。

 输入电源断开的情况对应于"反极性"或"反向电流"?
图或表中是否有不正确的表达式?
我希望在输入电源断开时 AUXOFF 保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    欢迎来到 E2E、感谢您考虑使用我们的器件。

    我们将查看此内容、并在下周早些时候回来  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的答复。
    我期待收到您的回复。

    最好的房间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    1.与输入电源故障情况相关、这意味着器件的 UVP 事件。 因此 AUXOFF 变为低电平。  

    在中、VIN 波形下降至低于 UVP、因此 UVP 事件也随 RCB 事件发生。 但 UVP 会导致 AUX OFF 变为低电平。 AUX 关断信号与 RCB 事件无关。

    AUX OFF 引脚用于报告输入侧的故障。 当输入反极性发生意味着 VIN 和 GND 之间存在负电压时、这是输入侧故障、因此 AUX OFF 引脚变为低电平。 如果反向电流出现、当> VIN 和 VIN 为正并且高于 UVP 时、它不是输入侧故障、因此 VOUT 关闭为高电平。

    3. FLT 更多是过流、RCB 等其他故障。 它仅在发生 RCB 事件时会变为低电平、但在输入反极性情况下不会变为低电平。 让我检查一下 UVP 和 RCB 是否都发生、FLT 会发生什么情况。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal-San,
    感谢您的快速共振。


    我了解下图8-16、如下所示;

    该图的标题为"反向电流阻断"。
    VOUT 显示了"反向电流阻断"时的条件。
    但是、此图显示了 AUXOFF 用于"UVLO/UVP"的功能、而不是用于"反向电流阻断"。  

    此图令人困惑...

    --------

    在我的设计中、我打算使用来自 CPU"除外"VIN 的信号来控制 EN/UVLO。

    在这种情况下、当 输入电源断开的情况、而输出储能元件被充电至全电压时、
    -在条件下:VIN>V_UVP(2.42V): AUXOFF 将保持高 电平(反向电流阻断条件)。
    -在以后: VIN<V_UVP:AUXOFF 会变低(UVP 条件)。

    我对此的理解是否正确?
    如果您能给我建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    1.该图的目的是展示反向电流阻断功能不存在、那么您会看到 VIN 由于来自 VOUT 的路径而上升。 因此器件阻断反向电流。  

    在这种情况下、当 输入电源断开的情况、而输出储能元件被充电至全电压时、
    -在条件下:VIN>V_UVP(2.42V): AUXOFF 将保持高 电平(反向电流阻断条件)。
    -在以后: VIN<V_UVP:AUXOFF 会变低(UVP 条件)。

     

    是的、您是对的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal-San,

    感谢您发送编修。
    我的问题已解决。