This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:随时间变化的 OVC 阈值

Guru**** 2536330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200302/tps25947-ovc-threshold-over-time

器件型号:TPS25947

   TPS259472x  器件的实际 VOVC 是否预计会随时间的推移保持恒定?  它在温度变化时看起来非常稳定:

VOVC 随时间变化的稳定性如何?   在 量产测试期间、我是否能够识别钳位在特定电压以上的器件 、并希望 它们 不会随时间的推移发生太大变化?

谢谢、此致、

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    随着时间的推移、任何半导体器件都可能出现轻微的变化、但该持续时间非常长、就像年一样。 OVC 检测阈值在温度变化时相当稳定。 它不会改变。 但输出端的钳位电压会随温度的变化而变化。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。  我们认为钳位电压会随温度和电流的变化而变化、但相对于温度、阈值会保持稳定。   5.25V 的最低 VOVC 规格是否包括老化?  如果规范不包括老化、您是否能够确认它未包括在内、因为在为数据表表对器件进行表征时、它被认为可以忽略不计?

    此致、

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    让我来确认一下老化因子、

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在我们的器件上进行 HTOL 验证,在大约125°C 的温度下保持器件开启1000小时。 这种晶体可加速老化、并考虑10年左右的老化 因此、每个参数的数据表限值都是在考虑老化因子后得出的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供了非常有趣的信息 Kunal。  非常感谢您对此提供的帮助。

    此致、

    格雷戈