This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:在钳位状态下持续运行

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200267/tps25947-continuous-operation-in-the-clamped-state

器件型号:TPS25947

我计划在一个由用户提供的+5VDC 电源供电的产品中使用 TPS259472LRPW。  TPS259472x 的最小 VOVC 规格为5.25V、这意味着某些器件会在输入电压大于5.25V 时钳制电源。  我认为这不会有问题、因为电子保险丝上的压降会很小、因此不会过热并会自行关闭。  在钳位状态下、我预计电压调节会受到影响、但这是可以的、因为有下游稳压器将调节敏感组件的电压。

我想确保 TPS259472LLPW 在以下条件下能够连续工作、而不会出现故障:

电源:5V +10%= 5.5V
最大电流:1.5A
环境温度:85°C
RθJA:41.7°C/W (焊盘图案、部件下方有散热过孔)

VOVC 和 VCLAMP 规格如下:

我想数据表的第8.1节中有一个错误。  其表述为"过压尖峰要么被安全地钳位到所选的阈值电压(VOVC)"。  它不应该是 VCLAMP 而不是 VOVC 吗?

由于 VOVC 通常为5.74V、因此如果 VOVC 为5.74V、即使是容差为+/-10%的电源也不会被电子保险丝钳位。  但是、由于 VOVC 可以低至5.25V、10%容差的电源可以输出5.5V、因此某些器件可能会钳制10%容差的电源。  我已经完成了一些基本的功率耗散计算、对于上面列出的要求、我认为这不会是问题。  但我真的很感激,如果你让我知道,如果我错了。

建议的最高结温为125°C。  这是否意味着该器件可以在125°C 下运行而不会显著缩短使用寿命?  在采用5.5V 输入和5.0V 钳位输出电压的情况下、这意味着电子保险丝上的压降将为0.5V。  静态电流可以忽略不计、我认为可以安全地忽略它。

我将使用的基本功率耗散公式如下:

PD =(TJ−TA)/ RθJA
TJ = TA +(RθJA x PD)

我在 TA = 50和85度、功率损耗为0.75W (1.5安培 x 0.5V)的情况下以 Excel 计算得出此数值。  在85°C 环境下、TJ 为116°C、这在建议的最大值范围内。  我计算出电流为2A 时 TJ = 126.7°C、超出了限值。  下面是我的 Excel 工作表的屏幕截图:

请您确认我应用了正确的分析吗?  考虑到上述要求、TPS259472LRPW 是否会无限期运行?

感谢您的帮助!

此致、
格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    感谢您的联系。 我会在星期三之前回来。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    您的分析是正确的。

    1."我想数据表的第8.1节中有一个错误。  其表述为"过压尖峰要么被安全地钳位到所选的阈值电压(VOVC)"。  难道不是 VCLAMP 而不是 VOVC 吗?" ->是的、应该是 VCLAMP。

    2.只要温度在125°C 以下,该器件就可以运行,不会有任何长期的可靠性问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    非常感谢您确定我正确分析了它、并确认125°C 的持续运行不会对可靠性造成不利影响。  125°C 很热!  它是令人惊奇的是,它是舒适的在这个温度。

    此致、

    格雷戈