This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:多级设计的功率耗散

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200997/tps546d24a-power-dissipation-for-multistage-design

器件型号:TPS546D24A

您好  

我们正在多级模式- 3级中使用 TPS546D24A、通过将12V 降低到0.8V、在负载共享模式下提供45A 的电流。 您能告诉我一下本例中的功率耗散吗?

根据数据表、将其视为零功率耗散。 请参考下面的卡扣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 fsw=325kHz、使用3x 器件在45A 时提供12V 至0.8V 电压的配置预计总功耗为4W。

     在该配置下、每个器件都将以90%的效率运行。 因此,所需输入功率为40W =(0.8V*45A)/0.9,输出功率为36W = 0.8V*45A,功耗为40W-36W=4W

    此致、

    布里顿